This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:25088

Guru**** 2558260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125356/lm25088-25088

器件型号:LM25088
主题中讨论的其他器件: LM5088

大家好、团队!

我使用 LM25088 (降压)通过 TINA 产生-15V 电压、如图所示。 但芯片中的 GND (引脚6)提供8A 电流、当开关打开时、该电流与电感器二极管形成闭环。

那么、我想问芯片的引脚6默认接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈勒  

    是的、GND 引脚应连接到接地端以正确地进行仿真。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但我希望从芯片获得-15V 电压、因此这不是一个典型应用。

    我尝试使用这个连接的芯片、如 buckboost 所示。

     (此设计来自 webench)

    那么、我的问题是 芯片中的 GND (引脚6) 默认已经接地、 尽管它通过线接地断开了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hale

    LM5088模型内部使用的许多组件 以接地符号为基准、其节点名称为"0"、LM5088模型内部的一些组件连接 到 GND 引脚(引脚6)。  

    例如、   

    IO      0斜坡25U => 25uA 来自接地符号、其节点名称为"0"  

    Rd     61 GND 1MEG => RD 连接到 GND 引脚(引脚6)  

    -李家祥