This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TISB564故障器件

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122954/tusb564-tisb564-fail-part

器件型号:TUSB564

大家好、

客户提出了一些 FA 报告请求、因为 TxP 和 TXN 中有20个 TUSB564具有错误电阻

我的问题是、这会影响 I2C 通信吗? 因为他们的 I2C 报告现在是否定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TxP/RXP 不会影响 I2C 通信、可能 SCL/SDA 引脚也会出现故障。 请联系当地 CQE 以了解质量选项。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     您是否在布局上看到任何可能损坏 TX1n 和 TX1p 的潜在风险(红圈为 TX1n、p)

    他们可能会遇到 EIPD 症状、对此有何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局看起来正常,  TX1/RX1上是否有 ESD 保护器件?如果不是,插件/插件可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我知道 TX/RX 可能会受到 EIPD 的影响、但 SDA/SCL 是内部信号、我不明白为什么它也会出现故障。

    您说这两者无关。

    是否知道为什么选择 I2C NACK?  或者您仍然希望我检查的除 TX/RX 之外的任何信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vdd 中的 ESD 损坏, 则损坏也可能影响其它引脚。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    他们说 VCC 可以正常运行,没有短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德:

        快速完成 FQE 流程以找到此问题的根本原因。

    此致

    Brian