This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:同步降压控制器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, UCC20225A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125902/uc2845-synchronous-buck-controller

器件型号:UC2845
主题中讨论的其他器件: UCC20225A-Q1

您好、专家、

我的客户以前使用 UC2845作为降压拓扑的控制器、输入电压为200V、输出范围为80V 至160V、输出电流约为15A。 现在、他们需要一个可以实现同步降压的新控制器来提高效率。 您可以为此设计推荐合适的器件吗? 谢谢!  

此致、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    同步降压 PWM 控制 器将被限制在电池电压或电信电压、并且将只能达到最大100V 如何保持 UC284x 并将其单 PWM 输出用作 UCC20225A-Q1的输入。 您基本上使用单个 PWM 输入、设置可接受的死区时间并生成相应的 D、1-D 输出、从而驱动额定电压为任意电压的外部 MOSFET。 UCC20225A 具有两个隔离式独立输出驱动级、因此一个可以使用简单的自举技术实现高侧悬空、而另一个可以作为驱动低侧同步 FET 的接地基准。 下面显示了同步降压的典型图、其中 μ μC 将被 UC284x 取代。

    此致、

    Steve M