This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203-Q1:TPS629203-Q1:

Guru**** 2573855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126085/tps629203-q1-tps629203-q1

器件型号:TPS629203-Q1

大家好、我对电源设计器 TPS629-Q1接受3V 输入电压的"仿真"有疑问。 6V 似乎是最小值。 对解决方案有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    您要尝试仿真的其他参数是什么? 输出电压、输入电压、输出电流?

    如果您的 Vout 太接近 Vin、则可能会产生最大占空比误差。

    谢谢、

    Joseph