This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:布局平面

Guru**** 1689630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS544C25, TPS544B25, TPS546C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125162/tps546d24a-layout-plane

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS544C25TPS544B25TPS546C20A

您好!

在 TPS546D24A 数据表的布局示例部分、有一个未命名的紫色平面。 请问这架飞机是什么?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    感谢您的提问。

    有关更好的布局表示、请参阅用户指南。 该区域表示组件的放置位置、可以将其留在未浇注的位置。  

     

    www.ti.com/.../sluuc47a.pdf

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

    这是一个非常模糊的形状(数据表上为紫色)、似乎会影响 AGND 的形状(蓝色)。 您能否为我确认它不是数据表布局中的覆铜。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它不是用于覆铜或表示特定形状或网状。

    正如 Tahar 提到的、它表示必须在模拟接地周围布线的扇出、布线和元件区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    谢谢你。 我想、我们会困惑的地方是其他数据表中类似的布局建议、这些数据表的形状几乎相同、但用途不同。 其他文档中的这种紫色形状是指用于减少旁路寄生效应的内部平面。 下面是一些示例。

    TPS544C25、TPS544B25 -第88页项目 L
    TPS546C20A -第88页请参阅有关 BP3旁路寄生效应的注释
    TPS546D24A -第167页请参阅有关 VDD5/BP1V5旁路寄生的说明

    只是为了让我感到放松,希望结束我的困惑,这是否与上述例子中的目的不一样?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    是的、TPS546D24A 数据表第167页的图10-1中的注释与 TPS546D24A 数据表第167页的图10-1中的注释具有相同的含义。

    最好将 BP1V5和 Avin 旁路电容器通过内部层连接回 AGND 、再连接回尽可能靠近 AGND 引脚的过孔、以便最大限度地减少通过敏感网络从这些旁路电容器产生的互电流、 例如引脚检测接地基准、建议 VDD5、Avin 和 BP1V5旁路连接在更改层时使用多个过孔、以最大限度地减少这些路径中增加的电感。

    这不是紫色平面的目的、但如果它有助于澄清问题、您可以将紫色区域视为内部 AGND 平面、以将 BP1V5和 Avin 与其他 AGND 连接分别旁路到 AGND 引脚。