This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:过流保护期间的运行

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124808/tps25947-operation-during-overcurrent-protection

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: BQ24079T

你好。
我正在测试 TPS25947的过流保护操作。
BQ24079T 连接到 TPS25947的下游、用于为单节锂离子电池充电。
TPS25947和锂离子电池的下游配置有一个二极管或连接、用于为系统供电。
过流保护的设计设置为2.5A。
当一个电子负载(CR 模式)被连接到二极管的下游或者并且一个负载被施加时、观察到间歇性运行、如附件中所示。
在未连接锂离子电池的情况下、不会发生此类操作、并且器件会在超过过流阈值时关闭。
您知道此问题的原因吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福川您好、

    感谢您的联系。 我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽您好、

    1.您在哪里探测波形中的电流?您如何探测?

    2上面波形中的负载电阻值是多少?

    3.电池电压和负载电压的行为是什么?

    输入5V 电源的电流限制是多少? 它是工作台电源吗?

    5.您是否可以在电池被移除时共享波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    V_CHRG 的电流和电压波形在原理图中的 R608处测量。
    在电子负载器件的 CR 模式下、负载逐渐增加、直到激活过流保护。
    5V 电源由工作台电源设置、电流限制约为3.15A。

    是否正确理解正常运行为"超过过流阈值时、输出保持关闭"?

    此致
    福川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽您好、

    是的部分应在计时器持续时间为276ms 后关闭。 您在上面共享的波形中看到、在276ms 后关闭、但它再次开始。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是否在任何情况下停用过流保护功能?
    例如、是否有可能重复以下操作?
    激活过流保护后、充电器立即停止、并且在特定时间段内负载电流降至阈值以下、过流保护被禁用、电源再次开始。

    此致
    福川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽您好、

    我将通过 EOD 返回到这里。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽您好、

    根据波形、它看起来过流保护未被禁用。  器件过流保护无法禁用。如果在计时器持续时间内电流恢复到 ILIM 以下、则器件不会断路、ITIMER 也会停止。

    您能否探测 ITIMER、EN、OVLO、ILIM 引脚(请在 PROBE 和 ILIM 引脚之间使用100 Ω 电阻器)? 这将有助于了解器件行为。 此外、请探测 R609处的电流。

    此致

    Kunal Goel