可能涉及的对象
我即将完成 由一位前同事发起的设计,他的电源设计基于 LMR14020SDDAR 转换开关,我不熟悉这一点。 我认为转换开关设计还可以(基于 webench),但我担心输入级。
描述:
LMR14020SDDAR 的电源将由24VAC (18VAC 至26VAC、50Hz)变压器输出通过总计110uF 平滑电容的全桥整流器提供。
全桥整流器使用4个肖特基整流二极管实现、ON Semiconductor SS24FL、Vf=0.55V。
考虑到全桥整流器二极管中的压降、理论上最小整流和滤波直流电压为24.4VDC。
开关设计:
输入电压:20VDC 至36VDC
输出电压:9.5V
输出电流:0.9mA (最大值)
效率:88%
POWER_IN:(0.9 x 9.5)/0.88 = 10W、相当于59.5 Ω 负载电阻器。
通过对输入级进行简单仿真、使开关与59.5欧姆电阻器相等、可以看出开关的输入电压存在大量纹波(13Vpp)、 110uF 平滑电容器可能是一个因子10到20过小,从而使纹波保持在10%以下,这一点并不令我感到意外。
问题是、开关设计是否能够适应这种幅度的输入纹波?
然而、如果这是一个问题、显而易见的解决方案是添加一个更大的平滑电容器、这可能意味 着我们还必须重新设计外壳、因为电路板空间非常有限、这些电容器(1000..2200uF)非常大。
我们将感谢您的任何投入。