This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:LMR14020

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125675/lmr14020-lmr14020

器件型号:LMR14020

可能涉及的对象

 

我即将完成 由一位前同事发起的设计,他的电源设计基于 LMR14020SDDAR 转换开关,我不熟悉这一点。 我认为转换开关设计还可以(基于 webench),但我担心输入级。

描述:

LMR14020SDDAR 的电源将由24VAC (18VAC 至26VAC、50Hz)变压器输出通过总计110uF 平滑电容的全桥整流器提供。

全桥整流器使用4个肖特基整流二极管实现、ON Semiconductor SS24FL、Vf=0.55V。

考虑到全桥整流器二极管中的压降、理论上最小整流和滤波直流电压为24.4VDC。

开关设计:

输入电压:20VDC 至36VDC

输出电压:9.5V

输出电流:0.9mA (最大值)

效率:88%

POWER_IN:(0.9 x 9.5)/0.88 = 10W、相当于59.5 Ω 负载电阻器。

 

通过对输入级进行简单仿真、使开关与59.5欧姆电阻器相等、可以看出开关的输入电压存在大量纹波(13Vpp)、 110uF 平滑电容器可能是一个因子10到20过小,从而使纹波保持在10%以下,这一点并不令我感到意外。

问题是、开关设计是否能够适应这种幅度的输入纹波?

然而、如果这是一个问题、显而易见的解决方案是添加一个更大的平滑电容器、这可能意味 着我们还必须重新设计外壳、因为电路板空间非常有限、这些电容器(1000..2200uF)非常大。

我们将感谢您的任何投入。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMR14020调节输出电压时、Vin 纹波不应成为问题、但 Vout 纹波可能会有 由 Vin 纹波引起的轻微谐波分量。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、他

    现在、我对设计更满意、但我可能会看到我是否可以找到更多电容器的空间。

    感谢您的快速、良好的响应、感谢您的响应。


    此致
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    我现在将关闭该线程。 如果您有进一步的疑虑、您可以始终重新打开此问题或开始新问题。