This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:采用耦合 SEPIC 和反相 SEPIC 的正电压(+15V)和负电压(-15V)电源设计

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124008/tps61086-postive-15v-and-negative--15v-voltage-power-supply-design-with-the-coupled-sepic-and-inverting-sepic

器件型号:TPS61086
主题中讨论的其他器件: LM5157

尊敬的专家:

我的客户希望了解 采用 TPS61086的耦合 SEPIC 和反相 SEPIC 的正电压(+15V)和负电压(-15V)电源设计。

输入电压5V、输出电压+15V/-15V、电流均为100mA

客户希望使用的不是 LT3467。

请告诉我们 TPS61086是否可以使用。  

我很抱歉催促您、但请您尽快回复。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    在此 应用中、您可以使用 TPS61086而不是 LT3467。

    与 LM3467相比 、TPS61086有一些差异、请 注意:

    基准是不同的;

    TPS61086 具有使用 PFM 的省电模式、这将影响轻负载、可通过 MODE 引脚将其更改为强制 PWM 模式

     TPS61086使用自适应关断时间来提供影响瞬态波形的出色负载瞬态

    4.循环可能不同。

    谢谢

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    感谢您的快速回复。

    自您回复后、客户可以继续考虑使用 TPS61086。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    连接的应用电路、像 SEPIC 耦合的电容器。

    在这种情况 下、FET 电压将为 Vin (5V)+Vout (15)、TPS61086的 SW 电压将一直到18.5V、无法接受。

    我将通知 LM5157等更高的 SW 电压器件。   

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我使用 PSpise 来仿真电路、结果显示 SW 电压为18V、

    TPS610tMOS 的最大电压为20V

    您认为 电压 可能太接近。

    很抱歉 、忽略了这一点。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    我 是 Shinichi 的同事。
    非常感谢您的帮助。

    您可以共享仿真文件吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kengo

    我可以收到您的电子邮件并将其发送给您吗? 您可以发送私人邮件。

    谢谢你  

    Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    我向您发送一封私人邮件。
    可以检查一下吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TPS61086_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.7z

    谢谢你。

    Fergus He