This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740DR

Guru**** 1945320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TIDM-02010, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124224/ucc28740-ucc28740dr

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TIDM-02010TL431

您好 TI 团队  

我是 Virtual Forest Private Limited, Bangalore (印度)的 Ubaida Firoz。 我们在 Air-Con 中将 UCC28740用于 SMPS 设计。

它处于板载启动阶段、我们在开启时面临 MOSFET 和 IC 突发 IC。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_SMPS_5F00_UCC28740DR.pdf

请查看原理图并指导我们。

相关信息

Ubaida Firoz

高级嵌入式硬件工程师

电子邮件 ID:- ubaida@virtualforest.in

Virtual Forest Private Limited

印度班加罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubaida、您好!

    感谢您关注 UCC28740反激式控制器。  

    从原理图中可以看出、初级绕组极性与正常反激排列相反。
    相反、它作为正向模式变压器进行连接、并且根据匝数比和 Vpvcc 的不同、这可能会对 IC10的 VDD 引脚施加过高的电压。  
    当 IC10失败时、也会导致 Q4失败。

    此外、我看到初级侧 GND 符号与次级侧 GND 符号相同。  PCB 设计软件会将这些网络视为相同的网络、并将它们连接到电路板上。  如果您的设计是非隔离式的、那么这是可以的、但如果您需要在初级侧和次级侧之间进行隔离、我建议 您将初级侧 GND 重命名为不同的名称或使用不同的符号来分隔两个 GND 网络。   

    请检查变压器极性和接地连接。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich  

    感谢您的回复、问题仍然存在。 我们已从 TIDM-02010原理图中获取布局指南和原理图 。

    如果使用具有更小 CTR 的光耦合器会怎么样?

    目前、我们使用的是具有 B 组的光电耦合器(CTM-130-260%)、但参考设计(FOD817DS)中建议的光电耦合器是 D 组(CTM-300-600%)。

    此外、我们使用的 Wurth 变压器750319736_rev2与参考设计相同。  

    我们已使用参考文献1验证了布局、所有内容都匹配。

    请再次思考原理图、如果我们缺少任何内容、请告知我们。

    相关信息

    Ubaida Firoz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubaida、

    我们将检查原理图并在几天内恢复。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubaida、您好!  

    感谢您告知我们您的设计基于 TIDM-02010。  这很有帮助。   
    将变压器图与 TIDM 原理图进行比较、我看到 MOSFET 漏极连接到变压器的引脚3、根据 Wurth Electronik 750318383数据表、该引脚的极性是正确的。  (您的图在引脚1上有不正确的极性标记。)

    但是、TIDM 原理图显示了标记为"PGND"的主接地端和标记为"GND"的辅助接地端。  这些是单独的网络。  
    您的原理图在接地端都具有相同的符号、并且未显示任何名称、因此它看起来是相同的网络。  
    我再次建议检查这些接地、并验证您的电路板是否具有分离的网络。  

    您最初的问题是"... MOSFET 和 IC 突发..."、这是反激式控制器和 MOSFET 的损坏或损坏。  我认为这一问题尚未得到纠正。  更改光耦合器的 CTR 绝不会防止损坏 IC10和 Q4。  此类损坏是 由您的设计中尚未检测到的其他一些问题引起的。   

    您提到您的变压器 为 750319736_rev2、但 TIDM-02010 BOM 将750318383列为 T1的器件型号。   
    我确实看到 750319736显示在设计指南文档(TIDUBE5.PDF)中的图3-10中。   
    这是 TIDM BOM 和图之间的差异。 我无法访问 750319736数据表、因此我不知道绕组 结构与750318383相比是什么样子。   

    我将尝试让发起此 TIDM 设计的 C2000工业组参与进来、以便进一步帮助解决此问题、并清除设计中的差异。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubaida 和 Ulrich 您好、  

    请在建议的原理图改进的 scrrenshot 中找到注释(红色字体)。

    TIDM02010使用来自 Wurth 的定制变压器、因此器件型号已更改为750319736_rev2 、但尺寸和极性与750318383相同。 这是指向  Wurth 提供的750319736_rev2收发器数据表和测试数据的链接-

    e2e.ti.com/.../750319736r02-Spec.pdfe2e.ti.com/.../750319736r02-Data.pdf

    如 Ulrich 建议的那样、初级绕组的极性不正确。 二次侧看起来对我来说很好。 请注意、引脚6没有数据表中所示的点。 因此、15V 绕组极性在这里也是正确的。 电阻器 R29和 R25已更新为2K||1K|1K (1206封装)的并联组合、并且需要一个与 C25并联的电阻器的值约为510R (0805封装)。 由于这些是负载电阻器、因此任何 neadby 值也是可以的。 请注意、这是非隔离式设计、因此所有 PGND 和 GND 都是相同的。 在 TIDM02010中、这两个接地端通过网线连接形成星形连接。 TIDM02010选择了采用变压器的反激式设计、以实现低成本降压操作。 此外、如果可用、请尝试使用相同级别的光耦合器。

    请尝试这些方法、并告知我们它是否解决了问题。

    Ulrich -请添加我在查看数据集、原理图和注释时可能缺少的任何内容。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit 和 Ulrich

    请参见 VDD 图、VDD 不稳定、波动。

    其次、我们将在15V 网络下获得5V 电压。

    Sumit  

    由于您在班加罗尔、因此我们可以制定一些会面和解决方案的计划、请分享您的联系信息。 同时、我们可以讨论 VDD 波动的原因。

    相关信息

    Ubaida Firoz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈里什  

    请查看上面的 VDD 波形、 因为您在班加罗尔、所以我们可以有一些计划来满足和解决、请分享您的联系详细信息。

    请忽略上述答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubaida、您好!  

    Sumit 已验证 PGND 和输出 GND 本质上是同一个网络(非隔离)、因此您的通用 GND 符号不会出现问题。  
    此外、变压器已更新为 750319736、因此原理图极性 没有问题。  
    请更新辅助 PS 输出上的预载电阻、如上述其标记上的 Sumit 所示。

    感谢您提供 VDD 波形的屏幕截图。  这种波动是重复启动尝试的结果。  UCC28740正在尝试启动、并且无法在 VDD 达到 UVLO 关断阈值之前完成。  由于+15V 绕组与 AUX 绕组的匝数比为1:1、+15V 仅达到约5V、因此 AUX 绕组反射电压无法维持 VDD 以保持运行。   

    VDD 的下降斜率持续约100ms、这通常是 Vout 稳压的足够时间。 由于15V 网络确实达到5V、因此它表示 MOSFET 正在切换。  黄色迹线显示了开关的迹象、尽管采样分辨率在100ms/div 时太低、无法显示任何详细信息。  因此、某种程度上可以防止输出上升到超过5V、这需要进行研究和调试。

    在+15V 上可能存在过大的负载、或者在任何其他输出上都可能存在过大的负载。  多余的负载可以在辅助 PS 外部或内部(例如后向组件)。  如果原理图没有错误、则物理板必须有一些错误、例如错误的组件值或错误安装的部件、或者由于制造错误而导致不必要的连接。  

    如果无法从电路板的其余部分断开辅助 PS 输出、您可能可以构建一个仅安装辅助 PS 且没有其他组件的新电路板。   如果辅助电源本身正常工作、则问题可能是主板电路上/主板电路中的某个位置。  如果辅助电源本身有问题、则系统调试和隔离问题将更容易、而不会受到电路板其余部分的干扰。  

    需要澄清的一点是、请注意: 您原来的帖子指出"...我们在开启时面临 MOSFET 和 IC 突发 IC。"  情况是否仍然如此?  
    IC 和 MOSFET 是否在加电期间仍然发生故障?  您的波形显示了1秒的启动尝试。   (是否)故障是在通电后或立即发生的很长时间、还是仅在特定 条件下发生?   发生了什么变化、以便您捕获波形?  
    由于故障通常 是由某种过载引起的、请研究每个绕组以及 IC 和 MOSFET 的每个引脚上的逐周期波形、以确保它们在每个运行时都具有预期的正确形状、幅度和极性。  或其中一  个或多个形状偏离预期的正确形状。   

    最后、这里有几个参考资料、可帮助调试您的辅助电源。  虽然其中一 个目标应用于 PSR 控制 器、但调试的几个方面(尤其是启动时)也适用于 UCC28740 SSR 控制器。  
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua783
    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队  

    感谢大家对此问题的支持。 问题现已解决、问题与 TL431的不同部分有关。

    TI 的 Harmeet 帮我解决了这个问题。

    相关信息

    Ubaida Firoz