This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:当 Ibat 为&lt 时、是否有终止充电的时间要求;终止电流

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125764/bq25601d-is-there-time-requirement-to-terminate-charging-when-ibat-termination-current

器件型号:BQ25601D

大家好、  

只需询问当 Ibat <终止电流时是否需要时间来终止充电。 例如、在 CV 模式下、Ibat 需要低于终止电流100ms、然后充电将终止。  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    充电终止的典型抗尖峰脉冲时间为250ms。

    谢谢、

    宁。