This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:设计说明与放大器;组件范围

Guru**** 2504935 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123173/mc33063a-design-clarification-components-ranges

部件号:MC33063A

海先生,

根据客户建议、我们将 使用 MC33063A  进行电压转换。

终端应用-控制和模拟输出驱动。

您能给我解释一下我在下面发布的问题吗...

1) 1)设计 Vin= 5V 和 Vout= -12V、Iout= 100mA 至150mA (电压反相应用)

 ->根据数据表参考 9.2.1电压反向转换器应用,第9页 从 TI 下载 PSpice 模型、并根据设计仿真和验证结果。

->  我们能否使用此设计进行进一步的处理  

->此处的外部组件使用 Cin - 100uF、Cout - 1000uF、CCT - 1500pF。 我们是否可以将这些电容器值与陶瓷电容器一起使用。

->使用的电感器 L-88uH、如果没有88uH 库存、该电感器 的 Iout-100mA 范围是多少?

->使用 RSC - 0.24欧姆、 该电阻器  的 Iout-100mA 范围是多少?

2)  2)设计 Vin=5V 和 Vout=12V 、Iout=500mA (升压转换器应用)

 -> 根据数据表参考9.2.2升压转换器应用 程序,第13页 从 TI 下载 PSpice 模型、根据 Vin-5V 和 Vout-12V 设计仿真并验证结果。

->根据升压转换器外部组件计算器、我们使用以下提到的外部组件设计并仿真了5V 至12V 转换器

 /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/1462.MC33063A-External-Components-Design_5F00_New.xlsx

->此处的外部组件使用 Cin - 100uF & 10uF、Cout - 100uF & 10uF、CCT - 1500pF。 我们是否可以将这些电容器值与 陶瓷电容器一起使用。

->使用的电感 器 L-12uH、如果库存中没有12uH、   则该电感器的 Iout-500mA 范围是多少

-> 使用 RSC - 0.1欧姆,     Iout-500mA 电阻的范围是多少?  

->对于 Vout-12V、所选电阻为 R18-8.2k、R16-953R。请验证一次

->我们还可以使用此 IC 进行5V 至12V 的转换 ,电流范围为 Iout-500mA 至1A 吗? 如果不是、5V 至12V 升压转换的 Iout 范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    今天我有点忙、因此我还无法更仔细地了解您的问题。

    我将在本周结束前回来。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,先生,

     我意外 按下了"已解决"按钮。 但 我仍有关于此主题的疑问。

    [引用 userid="73589" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123173/mc33063a-design-exclusions-ranges/4165681#4165681"]我今天有点忙,因此我无法更详细地了解您的问题。[/quote

    好的、先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我知道。 很抱歉让你久等了。
    我需要熟悉这部分内容、因此可能需要等到下周初。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生,

    此查询是否有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    最后、我将找到一些时间来研究您的设计。
    很抱歉耽误你的时间。

    前面我有几个问题:

    -> 我们能否使用此设计进行进一步的处理
    我不明白这个问题。 请您解释一下吗?

    ->此处的外部组件使用 Cin - 100uF、Cout - 1000uF、CCT - 1500pF。 我们是否可以将这些电容器值与陶瓷电容器一起使用。
    您希望如何使用陶瓷电容器实现1000uF 的电容?


    我现在将研究有关组件容差的问题。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="73589" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1123173/mc33063a-design-remarity-components -ranges/4171637#4171637">我不是很理解这个问题。 您能解释一下吗?

    这意味着设计是否正常、我们是否可以进行此设计的生产。

    [引用 userid="73589" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123173/mc33063a-design-exclusions-ranges/4171637#4171637"]您希望如何使用陶瓷电容器实现1000uF 的效率?

    实际上具有2或3个并联电容。但现在我们仅使用电解电容器。

    请您尽早澄清剩余的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我有一些意见、可能有助于回答您的问题:

    Q1)使用 PSpice 设计
    仿真模型旨在用作电路设计的参考。 它们旨在满足所有器件规格、并为定制设计提供了一个很好的起点。 但是、在使用这些精确值进行生产之前、我建议检查设计是否符合您所需的参数(例如输入电压范围、输出电压、最大负载、电感器和二极管的外部组件规格等)。

    如需更多参考、我建议查看产品页面上提供的参考设计。
    https://www.ti.com/product/MC33063A#design-development
    给定的设计显示了物理构建而不仅仅是仿真的原理图、这可能会提供进一步的见解。

    Q2)输入/输出电容器
    一种常见的方法是在设计中同时使用陶瓷电容器和电解电容器。 但是、给定的值和元件只是建议值。 如果设计仅使用陶瓷电容器即可实现最佳性能、则这是有效的选择。

    Q3)指示器选择
    数据表提供了一些计算每个拓扑最小电感的公式。 我建议运行这些计算并选择符合给定规格的电感器。
    这也是 RSC 的计数。

    在最大输入电压范围和输出电流方面、必须保持在器件数据表中给出的绝对最大额定值范围内。

    如果还有其他问题、请告知我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。

    主席先生,我还有一个问题。

    根据数据表计算、我将升压转换器设计为5V 至12V、Iout-150mA。

    您能否验证一次并告诉我是否要进行任何修改。 此外、您还可以验证 R19-8.2k、R17-953R 是否适合5V 至12V 转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    感谢您的设计。
    所有参数和组件似乎都在规格范围内。
    我还使用一侧的 R17和 R19运行反馈电阻器计算、得到的理论 Vout 为12.00V、这正是您想要的。 因此、我想说这些电阻器确实是合适的。

    如有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生...