This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801:过流限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125270/ucc2801-over-current-limit

器件型号:UCC2801

你(们)好

我正在寻找具有过流限制的外部电路

在本例中,我使用  输出电压为12V 的辅助电源,无偏置 VCC

 -使用隔离 CT、R35连接 CS 和 GND

即使 UCC2801也具有 CS 电压超过1.5V 的过流限制电路

使用 UCC2801的转换器保持恒定电流- 负载设定 短路电流、因此输出电压为零

UCC2801是电流模式控制器 、因此可以出现这种情况

但其他器件会损坏、因为长时间短路会持续

因此、转换器需要输出电流(或 CS 电压)超过限制点的外部电路、以运行断续模式

我认为使用内部比较器是最佳选择、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要设计一个外部电路来检测您的 Vout、因此当 Vout 降至某个较低值时、假设调节设定点的80%、您的检测电路会将其视为短路、以便下拉一些信号引脚以停止开关。

    如果要使用 IC 内部比较器来下拉/禁用 IC 开关、可以使用 COMP 引脚下拉至 GND 以强制开关停止(数据表第9.3.1.1节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助

    为什么我们不使用电压为1.5V 的比较器的 CS 过流电路?

    该部件是无用的?

    为了帮助您、我 将使输出 UVP 能够检测 OC (SC)电路、但我对此很好奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在第一条消息中说、即使 UCC2801相关器件受到 CS 限制的保护、您的电路的其他器件也可能会损坏。 这并不是您设计中的典型情况、因为 CS 限制无法保护您的其他电路。 但在其他设计用例中、此器件中的 CS 限制是可以的。 因此、您的情况可能需要下拉 COMP 以完全停止开关。 是的、在您的情况下、CS 限制看起来不能为您的其他电路提供有效保护、因此您需要使用不同的保护、或者为您的其他电路增加裕度以耐受电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是、CS 设计不是很好

    我的产品会有问题

    我不能解决问题、否则我将使用 COMP 来防止 SC  

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS LIMIT 可以终止脉冲、但您的电路需要能够承受电流限制电平。 如果您的电路设计不能承受电流限制、则 CS 限制无法保护您的电路。 如果您不想将电路容差提高到电流限制水平、则可以通过下拉 COMP 引脚提供保护、以避免损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    转换器没有电流反馈电路、只有电压反馈

    第1个电流流经 CT、控制器感应 CT 脉冲

    负载变为 SC、转换器继续保持高电平电流、并且0 Vout (SC 情况)未断续

    一般般 我不理解会发生这种情况

    在稳定状态下、转换器运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2801引脚3 CS 可用于电流限制。 当 CS 电压达到 约1V 时、脉冲将终止。 但您的电路需要承受对应于 CS = 1V 的电流。

    如果您希望我们进行其他分析、请提供您的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -控制器电路、VCA 提供了另一个电源、PC2 -反馈光耦合器

    感谢您的支持

    当然,转换器可以在 CS=1V 的电压下工作,但在 SC 情况下,转换器不必运行间断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 CS 达到1V 时,IC 处于逐周期限制。因此 IC 不处于间断模式,这意味着您不会在输出电压上看到间断模式。  

    请显示 CS 引脚连接的位置。  

    如果您希望在 进行短路保护时让 Vour 进入断续模式、则下拉 COMP 引脚可能会产生断续模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅连接我显示第一个脚本的 CT

    重点是、即使负载短路、控制器也无法运行断续模式

    CS 超过1V、控制器降低占空比、CS 继续为1V

    使用 UV 电路时、我很关心 UVP 不会运行软启动 、并且 UV 基准太低、 很难运行 OC

    如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、重点是 CS 引脚电流限制是逐周期限制、而不是断续模式。 占空比对应于 CS 1V。如果您需要断续保护、则需要添加外部电路、例如在短路时下拉 COMP 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、所以我必须制造新的外部电路来保护 SC

    您能为我推荐用于该操作的电路吗?

    SC 对 CS 的保护很难过  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您可以使其余电路承受 SC、则不必再制造新电路-我们看到了这样的设计理念、并在许多设计中使用。  

    如果您不想设计裕度上升、并且为了实现短路保护、您需要使用比较器来检测 Vout、因此当 Vout 降至低于80%时、比较器输出为低电平以下拉 COMP。

    实际上、我认为您的 CS 电流限制设定点看起来过高。 您可以考虑降低电流限制、因为在 SC 期间、电流不应大于您的电流限制。 我建议您将电流限制设置为额定电流的120%至150%。 然后设计您的电路、使其能够承受1.5倍的额定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、您可以查看第9.3.12节、该器件确实具有过流断续保护、但为了实现断续、CS 需要达到1.5V。 因此、您似乎需要设计具有1.5倍额定电流的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我设计的转换器的额定电流为3 (或更多)

    转换器从额定电压的1.3x 开始降额  

    但在 SC 中、输出电压为0V、输出电流的额定电流继续为1.3x

    也许我认为过流情况下、UCC2801中的耦合器会运行变压器饱和和 Arm 短路、这种情况与此类似

    内部 OCP 功能与输出部分无关(CT 是转换器的第一行)

    控制器是电流模式控制器、因此转换器在 SC 中以 CC (恒定电流)模式运行

    我想、如果我关心输出部分、我会设计外部电路、例如 UV 电路或其他东西

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、为了触发断续模式、CS 需要增加到1.5V。 如果您的设计无法做到这一点、则必须设计您自己的保护电路。