你(们)好
我正在寻找具有过流限制的外部电路
在本例中,我使用 输出电压为12V 的辅助电源,无偏置 VCC
-使用隔离 CT、R35连接 CS 和 GND
即使 UCC2801也具有 CS 电压超过1.5V 的过流限制电路
使用 UCC2801的转换器保持恒定电流- 负载设定 短路电流、因此输出电压为零
UCC2801是电流模式控制器 、因此可以出现这种情况
但其他器件会损坏、因为长时间短路会持续
因此、转换器需要输出电流(或 CS 电压)超过限制点的外部电路、以运行断续模式
我认为使用内部比较器是最佳选择、我该怎么做?