This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:有关替代用法的问题

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6983, LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124587/tlc6983-question-about-alternate-usage

器件型号:TLC6983
主题中讨论的其他器件: LP5890

大家好、

我们需要您的帮助来澄清 TLC6983的替代用法。 客户希望驱动电压更高的器件、而不是 LED。  

他们计划让行 RGB 输出驱动运算放大器和功率电阻器。 它们将使用线路输出关闭或打开。 当一条线路关闭时、它有时会暴露在运算放大器输出的较高电压下。  

我们 的问题是"当处于关断状态时、线路输出 FET 能够承受多高的电压而不会发生击穿。"?  

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们的专家因商务旅行而不在办公室 ,将在 8月11日之前回复您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    感谢您的回答。 我们将等待您的更新。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的理解。 我将与专家联系、看看他 能否很快回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请参阅下图。表绝对最大额定值显示线路的最大值为6V。  这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。

    此外、哪个应用将使用此器件? 对于工业应用、我们有另一个器件 LP5890、两个器件之间的主要区别在于 TLC6983支持双边沿传输、而 LP5890仅在上升边沿传输数据。

    BR

    徐美奈。