This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:电源管理论坛

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125885/tps63810-power-management-forum

器件型号:TPS63810

在具有4.8V 电池和两个3.6V LED 的器件中使用降压/升压转换器(TPS63810或类似器件)。 已经过测试、工作正常。 但设备仅需在黑暗中亮起。 使用 LDR 光传感器设置、TPS63810不起作用。 有解决方案吗? 理想情况下、不是 PWM、并且器件空间受限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    有多个主题讨论一个问题。 我将关闭这个。