This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:静态电流问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125665/tps61288-quiescent-current-question

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61099

您好!

有关 TPS61288的静态电流有两个问题、您能帮助回答以下问题吗? 谢谢!

  • 对于升压器件、为什么存在 IQ_OUT您能否帮助解释 IQ 如何进入 VOUT 引脚?
  • 为什么 TPS61099的 IQ_IN 和 IQ_OUT 之间存在如此大的差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、

    对于 TPS61288、内部 LDO 从 较高的 VIN 和 VOUT 获取功率。 因此、在 VOUT>Vin 期间、VOUT 引脚中存在 IQ。

    测试条件 Vout>1.1Vin、因此 LDO 主要从 Vout 获取功率。 流入 Vin 的电流只是泄漏电流。

    谢谢你。

    Fergus He