This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:使用直流/直流转换器生成非标准电压

Guru**** 1191090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26003, LM2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118219/lm2673-using-your-dc-dc-converter-to-generate-non-standard-voltages

器件型号:LM2673
主题中讨论的其他器件:LM26003

您好、团队正在为此寻求意见。  

以从28V 输入电压生成6.5V 电压和另一个15V 电压。

在这两种情况下、负载电流吸收都小于1A。 主要的问题是、即使在这些非标准电压电平下、直流/直流转换器是否仍可使用、尤其是对于补偿网络的问题。

对于15Vout 情况、我要将电阻器 R366更改为59kOhm 1、并将电阻器 R367和 R368更改为适当的值、以获得适当的输出电压值。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    是的、LM2673和 LM26003都可以配置 为非标准电压、您也可以使用 webench 进行仿真。

    LM2673您需要使用可调节版本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、我有一些后续问题。

     附加了该工具生成的报告。 对于6.5V 输出电压、Iout 标称值为0.275;对于15V 输出电压、Iout 标称值为0.245。 这两种电流均设计为1A 的输出电流

    /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/6_2C00_5-Vout-design.pdf

    /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/15-Vout-design.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    我知道你的问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、在实际应用中无法实现 webench 设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记:

    1A 范围涵盖0.275和0.245范围、我认为这两种范围在这些负载条件下都可以正常工作。您对这两种负载条件有特殊要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

     有关 IC 的环路稳定性的更多信息。 是否为具有这些特性的两种设计授予了该权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    是的、回路在 负载为0.275A 和0.425A 时应保持稳定