This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23785B:TPS23785B 是否提供降压转换器?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23785B, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121387/tps23785b-is-a-buck-converter-available-for-the-tps23785b

器件型号:TPS23785B
主题中讨论的其他器件: TPS2378

你(们)好

我有疑问。

我将设计 PoE (以太网供电)的 PD (供电设备)。

(IEEE 802.3at。 /25W)

我将使用 TPS23785B 器件。  

  ** 如果您有任何 TPS23785B 以外的好器件,请推荐它

在 TPS23785B 元件推荐电路中、电源转换元件被设计为变压器。

我将使用降压转换器(直流/直流转换器)

使用降压转换器没有问题、对吧?
我不需要隔离电路。

请谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Won、

    我需要更详细地了解您的设计、但从设计中发出声音、我建议使用 TPS2378。 该器件针对非隔离式设计进行了优化、并具有降压转换器拓扑的参考设计。 该器件还将更具成本效益。

    使用降压转换器不会有任何问题、如果您选择继续使用 TPS23785B、我建议您也使用 TPS2378的降压参考设计作为参考。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2378缺货  

    最棒的  

    Seungyeon