This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:充电电流与从主机接收的电流不同

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125048/bq25720evm-charging-current-is-not-same-as-received-from-host

器件型号:BQ25720EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25720

您好!

我将 bq4050EVM 板用作2S 6000mAH LiFePO4电池组的 BMS、并将 bq25720EVM 板用作充电器、

我的适配器 SMPS 的额定输出电压为24V 10A。

为电池组充电时、从主机接收的电压和电流分别为7.2V 和3A。

当我开始充电时、电池组电压大约为5.6V、充电电流大约为2.85A (接近3A)、但一旦电压达到大约6.4V、充电电流就会下降到  

大约1.5A、到目前为止、电池容量几乎达2000mAh。 那么、我的问题是、这是由于充电器进入 CV 模式而发生的吗?

如果是、那么为什么它会这么早进入 CV 模式? 它是否应该接近7.2V 的充电电压?如果此时进入 CV 模式、则会严重影响电池组的充电时间。

如果不是、请建议我在执行错误设置时进行的更改。

当接收到的电流为3A、但充电电流为1.5A 时、我已附加了 bq25720的保存寄存器文件。

e2e.ti.com/.../bq25720.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    我们明天会回来。  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CV 电平为最大充电电压7.2V。  您的情况可能与电量监测计设置有关。 我们有一份应用手册"自主智能电池指南"。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我已经多次介绍过该智能电池指南。 这种行为背后我没有任何原因。 我错误配置的一件事是监测配置中的设计电压。 之前为6600mV (2*3.3)、现在我已将其更改为7200mV (因为它应该是电池组电压而不是标称电压)。 它确实改善了充电电流、以前它会降至1.5A、现在大约为1.8A-2A、但仍然远不及3A 的预期值。

    您能告诉我们电量监测计中的哪些设置可能会影响充电电流吗?

    我已附加参数文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../2376.bq4050.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、电池电量监测计超出我的知识范围。 在调试过程中、您可以通过什么方法来分离监测计和充电器?