This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861数据表中的 MUSCSYSPG 寄存器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123499/miscsyspg-register-in-tps650861-data-sheet

主题中讨论的其他器件:TPS650861IPG-UI

您好、TI、

关于 TPS650861产品说明书–SWCS142–2018年7月

 

我检查了 MUSCSYSPG 寄存器(偏移= ACH)是否与 IPGUI 软件中的同一寄存器不同。

数据表中的寄存器从 IPGUI 软件中的同一寄存器进行镜像。

我认为数据表是错误的。

 

请检查一下。

 

谢谢、

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    只需确认一下、器件复位后、您从 MUSCSYSPG 寄存器中看到了什么十六进制值?

    此外、在首次读取寄存器之前、是否对器件进行了任何编程?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James!

    在设备重置后,我在首次编程后读取该寄存器。

    随函附上数据表和 IPGUI 软件的捕获。

    例如,我正在使用的 GPO3_CTL6_MSK 位,在数据表中,这是位[0],在 IPGUI 软件中,这是位[7]。

    我认为数据表是错误的。 (镜像)。

     

    谢谢、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    如果您使用 OTP 发生器进行第一轮编程、它通常会在"脚本发生器"部分(如下图所示)用值0xFF 更新 MUSCSYSPG 寄存器。 该值对应于为所有 GPIO 引脚屏蔽 CTL3和 CLT6。

    数据表中的寄存器默认值未考虑任何 用户 编程。 它们代表开箱即用的器件中应存在的寄存器值。 如果您从接收到芯片后就使用了 OTP 发生器、那么这些寄存器值将更改为脚本发生器中显示的值。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James!

    我不是在讨论数据表中的寄存器默认值。

    请解释为什么数据表和该寄存器的 IPGUI 软件之间的每个位的位置不同。

    例如,我正在使用的 GPO3_CTL6_MSK 位,在数据表中,这是位[0],在 IPGUI 软件中,这是位[7]。

    此致、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我明白你现在的意思,对我的误解表示歉意。 IPG-UI 似乎是正确的寄存器映射。 我们正在进行内部调查、以确认详细信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    仔细查看数据表后、我们同意您的评估。 寄存器说明已添加到我们的列表中、以进行数据表更新。

    IPG-UI 中的位字段说明的顺序正确。

    此致、

    James