This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:启动时 BQ25100振荡

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124753/bq25100-bq25100-oscillations-at-startup

器件型号:BQ25100

您好!

我们有一个包含 BQ25100的设计、用于为小型35mAh 电池充电。

到目前为止,我们已完成了大约80个单元,另有100个单元正在进行中。 我们计划在今年晚些时候进行5、000个小批量生产。

下面的简化方框图显示了我们的电池充电路径:

有关该设计的一些注意事项:

  • 该电池是一款35mAh 可充电锂聚合物电池
  • 电池不可拆卸
  • 我们在电池焊接到电路板的区域放置了一个兼容的10k NTC 热敏电阻

焊接电池后、电池保护 IC 会使 VBAT 和 VBAT_PROTECTED 网络相互切断。 如果电池电量耗尽至低于2.8V (欠压保护)、短路或进入"运输模式"、情况也是如此。

为了将保护 IC 从这个截止状态中唤醒、一个至少3.6V 的充电电压必须被施加到 VBAT_PROTECTED 上。 然后、保护 IC 将锁存并将 VBAT 连接到 VBAT_PROTECTED。

我们的系统还包含一个 SoC、该 SoC 具有设置为1.8V 的内部稳压器、可为各种其他传感器和器件供电(所有这些器件都处于低功耗状态、因此不会消耗太多电流)。 SoC 永久连接到 VBAT_PROTECTED、因此当 BQ25100开始输出电压时、它会立即上电。

我们看到的问题:

在某些器件中、当对 BQ25100的输入施加5V 电压时、VBAT_PROTECTED 网络有时会振荡。 这可防止 VBAT_PROTECTED 开发出所需的3.6V 电压来锁存保护 IC、并且器件永远不会完全上电。

我们已经尝试了很多操作、包括断开 SoC、保持 SoC 处于复位状态、将充电电流从35mA 增加到80mA、移除 NTC 以将 BQ25100置于 TTDM 模式、所有这些都是无效的。

下面是我们看到的振荡示例。 黄色迹线是 VBAT_PROTECTED 电压、蓝色迹线是我们的1.8V 系统电压。

我们探测了两个装置、一个显示启动问题、另一个显示启动正常。 蓝色迹线为 viset、黄色迹线为 VBAT_PROTECTED。 左图显示启动正常、右图显示启动不良。

一种特殊的行为是、当我们加热电路板(例如、对 BQ25100进行回流焊)时、器件有时会正常启动一段时间、最长一小时、但随后会恢复到该状态。

我可以分享更多具体的详细信息和原理图、但我希望通过电子邮件这样做、并获得适当的 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我首先想到的是、如果 没有电池、器件具有电池检测例程。 在您的方框图中、电池保护 IC 断开 BQ25100和电池上的引脚。 插入电源后、IC 将执行电池保护、输出引脚将是方波。 这可能会导致关闭保护 IC 中的 FET 时出现一些问题。

    您是否还会在 OUT 引脚上共享示波器捕获? 要尝试的一件事是直接将电池连接到 OUT 引脚、以查看问题是否仍然存在。  

    TS 引脚上的电压也是多少?  

    您能否共享原理图的充电器部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou、

    请参阅我们器件的充电路径摘录:

    U5的实际器件型号为 GLF73915-AD12C。 注意:原理图中提到76mA 过流截止、GLF73915则不是这种情况。 请忽略该语句。

    我们已将 V_ISET 路由到微控制器上的 ADC 输入。

    MAX20340是一款直流电力线通信收发器。 实际上、当向 PLC 引脚施加5V 电压时、它会向 VCC 引脚输出5V 电压。 即使我们不使用芯片的 PLC 功能、也会出现此问题。

    随后是 BQ25100、它基本上是参考原理图逐字记录。 我们在 ISET 引脚上有建议的 RC 网络、因为我们的充电电流设置低于50mA (设置为35mA)。

    NTC 器件型号是 Panasonic ERT-J0EG103FA、我选择了该器件以符合 BQ25100的预期。

    保护 IC 集成了电池隔离所需的 FET。 当 VBAT_P 网络(在其 VOUT 引脚上)达到3.6V 或更高电压时、它应该打开、因此 BQ25100的电池检测例程应该会触发这种情况。

    如果您需要更多信息、我可以捕获更多示波器迹线和电流消耗迹线。

    我在论坛中看到类似的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912335/bq25100-will-not-charge-or-stops-charging-unexpectedly?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25100#

    我不确定该用户的解决方案是什么。

    我期待着再次听到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您提供的信息。 直流电力线通信收发器外部的原理图很好。 最好将此对话移至电子邮件、以便继续调试。 我已向您发送了一个朋友请求、包括我的电子邮件。

    此致、

    Juan Ospina