This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3125:室温下的典型初始精度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: REF31, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120967/ref3125-typical-initial-accuracy-at-room-temperature

器件型号:REF3125
主题中讨论的其他器件: REF35

你(们)好 我正在尝试对数据采集电路进行精度计算。 REF3125的数据表列出了25°C 时、初始精度为+/-0.2%、即最小值/最大值。 典型值是多少? 或任何直方图以获得初始精度? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MAX 和 MIN 是平均+/- 6西格玛数。  

    我们拥有新一代毫微功耗(68nA 典型 IQ)系列参考 REF35、其初始精度最高可达0.05%。 与 REF31相比、它具有更好的温度漂移系数(10ppm/C)和长期漂移规格。 可以在与 REF31相同的布局上对其进行评估。 请参阅   REF35 预量产 数据表中的图12-2 (第21页)。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trailokya。 我已经拥有 REF3125。 我只需要在我的设计中使用 REF3125与使用典型规格的其他解决方案之间进行公平比较。 REF3125的典型精度是多少? 或典型规格的精度分布直方图(以估算1 sigma)?  

    谢谢、

    磁轭门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将进行检查并告知您。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将通过邮件与您联系。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trailokya。 我还 没有听说过 REF3125的典型精度。 请回复。 谢谢。 ~YM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我把你弄糊涂了。 我们的现场团队也会与您联系。  

    此致

    Trailokya