有两点需要您的帮助。
-根据下表、配置5可以具有5V-3A 拉电流能力。 但 在我们的设计中、当我们插入 USB 器件时、没有5V 输出。 有什么建议吗?
-您能否提供 TPS65988EVM 的 FW?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
我对引导模式有几个问题。 它们如下:
-您是否正在使用 EVM???
-如果使用了 EVM。 请参阅 EVM 评估模块的第5.1.4节 S6 SPI MISO 下拉按钮。
-对于定制板、我请求您首先使用 EVM 上的 ADCINX 电阻器进行仔细检查。
- 从 VIN_3V3或 VBUS 上电时、器件将尝试从 SPI 或 I2C 数字接口加载配置信息。 如果 在器件引导过程中没有可用的配置信息、器件配置设置会选择器件行为。 (请参阅 数据表 第8.4节"器件功能模式")。 您是否确保不会发生这种情况??
对于 EVM 固件、我建议您使用下载 GUI 界面 https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 、它包含 EVM 的固件。 它还使您能够轻松更改寄存器设置。
-Deepak
Deepak、您好!
感谢您的大力支持!
我从 EVM 上取下 ROM、并将 ROM 安装在我们的板上、现在它可以具有5V 输出。
但情况已更改为 EVM、 无论 ADCINx 电阻器如何调整、它都无法提供5V 输出。 因此、我认为我们应该在最终设计中添加一个 ROM、最好在 EVM 上使用固件。 如果可能、您能否提供 EVM 上使用的 FW?
顺便说一下 、我无法访问您提供的链接、https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG。
非常感谢、
Jimmy
你好 Jimmy、
请查找以下固件:
e2e.ti.com/.../TPS65987_5F00_88_5F00_F707_5F00_10_5F00_10.bin
此致、
Deepak
你好 Jimmy、
1) 1)是否可以向我提供您用于此操作的项目文件??
2) 2)也是用于对 PD 控制器进行编程的 GUI 版本
Jimmy、
EVM 附带一个可下载的软件。 它有助于按照您想要的方式设置 PD。
可在以下链接中找到该链接:
www.ti.com/.../TPS65988
软件开发中。
您能否尝试以下操作:
1) 1)下载 GUI。
2) 2)选择您正在使用的 EVM、并使用 GUI 对 EVM 进行编程。
这将帮助我们完成后续步骤、以解决您看到的问题。