This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988双端口 USBC PD 设计

Guru**** 2586115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115560/tps65988-tps65988-dual-port-usbc-pd-design

器件型号:TPS65988

有两点需要您的帮助。

-根据下表、配置5可以具有5V-3A 拉电流能力。 但 在我们的设计中、当我们插入 USB 器件时、没有5V 输出。 有什么建议吗?

 

 

-您能否提供 TPS65988EVM 的 FW?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我对引导模式有几个问题。 它们如下:  

    -您是否正在使用 EVM???
    -如果使用了 EVM。 请参阅 EVM 评估模块的第5.1.4节 S6 SPI MISO 下拉按钮
    -对于定制板、我请求您首先使用 EVM 上的 ADCINX 电阻器进行仔细检查。  
    -  从 VIN_3V3或 VBUS 上电时、器件将尝试从 SPI 或 I2C 数字接口加载配置信息。 如果   在器件引导过程中没有可用的配置信息、器件配置设置会选择器件行为。 (请参阅 数据表 第8.4节"器件功能模式")。 您是否确保不会发生这种情况??  

    对于 EVM 固件、我建议您使用下载 GUI 界面 https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 、它包含 EVM 的固件。 它还使您能够轻松更改寄存器设置。

    -Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的大力支持!

    我从 EVM 上取下 ROM、并将 ROM 安装在我们的板上、现在它可以具有5V 输出。

    但情况已更改为 EVM、 无论  ADCINx 电阻器如何调整、它都无法提供5V 输出。 因此、我认为我们应该在最终设计中添加一个 ROM、最好在 EVM 上使用固件。 如果可能、您能否提供 EVM 上使用的 FW?

     

    顺便说一下  、我无法访问您提供的链接、https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    请查找以下固件:  
    e2e.ti.com/.../TPS65987_5F00_88_5F00_F707_5F00_10_5F00_10.bin
    此致、  

    Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的大力支持!

    我已经测试了您上次提供的固件、但它不起作用。 当我对 FW 进行编程并将其安装到 EVM 时、没有20V 输入和5V 输出。  您能否帮助检查固件是否是  EVM 上使用的正确固件? 非常感谢。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    你有什么建议吗?

    非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    我对拖延答复表示歉意。  
    让我重新检查一下、然后返回给您。

    此致、  

    Deepak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    [~ userid="443414" URL"//support-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115560/tps65988-tps65988-dual-port-USBC-PD-design/4154278#4154278]I 已经测试了您上次提供的 FW、但它不起作用。 当我对 FW 进行编程并将其安装到 EVM 时、没有20V 输入和5V 输出。  您能否帮助检查固件是否是  EVM 上使用的正确固件? 非常感谢。[/引述]

    1) 1)是否可以向我提供您用于此操作的项目文件??
    2) 2)也是用于对 PD 控制器进行编程的 GUI 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    1) 1)项目文件是什么意思? 我吃不到。 这是否意味着我们使用的 CRB? 我们使用 TPS65988评估模块、如下所示。

    2) 2)我们没有使用 GUI。 我们使用 Dediprog SF600直接对 ROM 进行编程、然后将 ROM 安装在电路板上。

     

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、  

    EVM 附带一个可下载的软件。 它有助于按照您想要的方式设置 PD。  
    可在以下链接中找到该链接:  
    www.ti.com/.../TPS65988
    软件开发中。

    您能否尝试以下操作:  
    1) 1)下载 GUI。  
    2) 2)选择您正在使用的 EVM、并使用 GUI 对 EVM 进行编程。  

    这将帮助我们完成后续步骤、以解决您看到的问题。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您分享链接。

    但我没有看到软件文件。  

    我想尝试通过 GUI 对软件进行编程、但无法从网站下载 GUI、我看到的内容如下。

    您是否也可以共享 GUI 执行 文件。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Jimmy、让我尝试通过邮件将 GUI 发送给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    非常感谢!

    jimmy.lai@ti.com