This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RSOC 值逐渐增大

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119359/bq40z80-rsoc-value-gradually-increases

器件型号:BQ40Z80

您好!

反复充电和放电时、观察到 RSOC 值逐渐异常增大、当电流调节中的换算系数设置发生变化时、RSOC 值显示稳定的行为。

有关更多详细信息、请参阅随附的文件。

电池组的规格包括
-最大充电和放电电流180A
-电流检测电阻0.1mΩ Ω

我认为换算系数设置值可能有问题。 请告知原因和正确的解决方案。 请告诉我适当的换算系数设置值。

此致、

Sato

e2e.ti.com/.../3438.RSOC-Issue-_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato、

    BQ40Z80不应使用换算系数、固件中存在与换算系数实现相关的问题。 您应该通过施加2A 电流并校准测量仪表和输入1A 进行校准(例如)来手动调节电流。 您还需要使用此方法调整任何容量值。

    此外、您的感应电阻器过低、监测计无法准确进行库仑计数、除非您的放电电总是很大(大于40mA)。 我们支持的最小值为1m Ω 感应 电阻器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    电池组处于大规模生产阶段、因此很难更改传感电阻器。
    不可避免的是、不应使用换算系数、但 RSOC 精度并不是必需的、因此请告知我们如何使用当前配置来处理此问题。

    我们在实验中确认的 RSOC 设置[*1]显示正常值,该设置是否有问题? 有没有好的方法可以做到这一点吗?

    请提供任何帮助。

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato、

    如果不能更改、则没关系、但请注意、这可能会导致电流测量中的分辨率和噪声更低。

    如果它与监测计中使用的换算系数直接相关、则需要执行前面所述的过程。 您必须强制施加一定的电流(可能适用于10A 情况、因为您的感应电阻器太小)、并告知监测计实际电流为5A、例如、将值缩放1/2。 执行此操作时、您还需要缩放为 DF 配置的所有容量值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速响应。


    1) 1)通过将换算系数设置为1到0 (放大倍数保持不变)来禁用换算系数
    2) 2)将感测电阻设置为10次、使电流被识别为1/10。
    3) 3)将电池容量设置为1/10。

    可以说这些设置不会受到固件问题的影响、并且将获得稳定的 RSOC 吗?

    如果此方法正确、则关闭此案例。

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato、

    是的、正确答案是、只需确保将所有以 mAh 或 mA 为单位的值调整为所使用的适当比例因子。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    明白。 我们将使用该设置进行评估。
    感谢您的回答。

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    让我再确认一点。

    是否正确地理解“换算系数设置为0”和“换算系数设置为10”之间在电气特性、保护功能和电容精度等基本性能和特性方面没有差异?   (电流和容量值已适当调整)

    由于我们无法在禁用换算系数时评估除 RSOC 以外的任何其他因素、因此我们担心禁用换算系数是否会有任何损害。

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato、

    正确、您只需手动校准比例因子即可完成所有操作、而无需使用内部执行的比例因子。

    此致、

    Wyatt Keller