您好!
反复充电和放电时、观察到 RSOC 值逐渐异常增大、当电流调节中的换算系数设置发生变化时、RSOC 值显示稳定的行为。
有关更多详细信息、请参阅随附的文件。
电池组的规格包括
-最大充电和放电电流180A
-电流检测电阻0.1mΩ Ω
我认为换算系数设置值可能有问题。 请告知原因和正确的解决方案。 请告诉我适当的换算系数设置值。
此致、
Sato
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sato、
BQ40Z80不应使用换算系数、固件中存在与换算系数实现相关的问题。 您应该通过施加2A 电流并校准测量仪表和输入1A 进行校准(例如)来手动调节电流。 您还需要使用此方法调整任何容量值。
此外、您的感应电阻器过低、监测计无法准确进行库仑计数、除非您的放电电总是很大(大于40mA)。 我们支持的最小值为1m Ω 感应 电阻器。
此致、
Wyatt Keller
您好 Sato、
如果不能更改、则没关系、但请注意、这可能会导致电流测量中的分辨率和噪声更低。
如果它与监测计中使用的换算系数直接相关、则需要执行前面所述的过程。 您必须强制施加一定的电流(可能适用于10A 情况、因为您的感应电阻器太小)、并告知监测计实际电流为5A、例如、将值缩放1/2。 执行此操作时、您还需要缩放为 DF 配置的所有容量值。
此致、
Wyatt Keller