This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VIN (最大值)值

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121861/tps53355-vin-max-value

器件型号:TPS53355

您好!

我  在设计中使用 TPS53355DQPR 的原因如下:

 1、VIN=12V、VOUT=5V、Iout=30A

2.  VIN=5V、VOUT=0.84V、Iout=30A

数据表中的公式8提供了计算电感值的公式。 该公式 包含  计算过程中要使用的 Vin (最大值)值。

现在、Vin (max)值应该是多少。 根据我的设计、它应该是稳压器的最大输入电压、12V 还是 稳压器可以支持 的最大输入电压、即15V。 请建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、  

    您是否要为 VIN5V 和 VIN12V 使用相同的电感器?

    VIN (max)与您期望降压转换器正常工作并满足您规格的最大电压相关。 因此、如果降压稳压器将看到的最大输入电压为12V、则使用具有一定裕度的12V 电压。   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢您的回答。

    我将对 VIN-5V 和 VIN-12V 使用不同的电感器。