This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:低温问题

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120647/bq34z100-low-temperature-issue

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户正在尝试创建一个8s 项目、电池:6.8Ah。 电流和容量均按系数4缩放。 对于-40°C 下的低温数据收集、 监测计仅显示-30.7°C

NTC 使用10k、误差为1%、B 值为3435。 客户尝试在正常温度下纠正温度、错误很小。 此外、它们还使用 GPCRB 工具进行了低温补偿(在-40°C 的低温下收集的实际温度为-30.7°C)。 在正常温度/低温下进行验证时、SOC 从9%跳到0%、充电从0%跳到8%。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/8S_2D00_BQ34Z100_2D00_2457_2D00_Golden.csv

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/GPCRB_2D00_report.zip

因此、客户想知道原因以及如何解决。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    您能否共享显示此行为的 BQStudio 日志?

    另外请记住、这是在测量仪表的绝对最低工作温度下测得的值。 由于使用的曲线拟合方法、在该温度下进行的温度测量会产生较大误差。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wyatt Keller、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="410823" URL"~支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120647/bq34z100-low-temperature -issue/4155561#4155561"]是否可以共享显示此行为的 BQStudio 日志?

    请在此处查看:  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/_385E296E8C9AC18B70656E63_.xls

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/_4E4F296E2D00_40_03218C9AC18B70656E63_.xlsx

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    当电量监测计计算 FCC 时、它会导致 SOC 跳转。 我会尝试启用监测计的平滑功能、以帮助减少这些跳跃。 此外、如果您期望的放电相当一致且为恒定电流、则可以使用负载选择0、以便监测计将使用上次运行中的负载来计算 FCC。

    他们还是否使用 GPCCHE 工具来查找匹配的最佳化学 ID? 在日志中、DOD0变为0、这表示电池已充电至高于所用化学 ID 的最大预期电压。

    此致、

    Wyatt Keller