This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:20V 7A 过压保护控制器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121478/tps2400-20v-7a-overvoltage-protection-controller

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件:TPS25947

大家好、

我们是否具有正常电压为20V 7A、而 OVP 点为23V 的过压保护控制器?

与 Onsemi FPF3381类似、但可以支持7A 负载电流、无论 FET 是内部还是外部都可以。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    如果 您有任何疑问、请查看 TPS2597电子保险丝并告知我们。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们是否有背靠背 MOSFET 解决方案、以便实现反向电流保护功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    是的、我们即将推出一款具有 B2B 和高电流支持的新器件。 我可以通过邮件共享详细信息。 我们还提供具有5.5A 直流电流支持的 TPS25947 B2B。

    此致

    Kunal Goel