This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616的关断电流过高

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114438/bq79616-q1-much-too-high-shutdown-current-for-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

如果我在 HV 和 LV 侧连接 BMS、但未唤醒 BQ、则关断电流大约为20µA μ A。 如果我在 LV 侧进行开关、导致唤醒并配置 BQ、关断电流在关断后增加到1.2mA。 通过停止 LDOIN 的通信和切换来执行关断。 为什么我们具有如此高的关断电流?

感谢你的帮助。

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须纠正我的问题:我们关闭 LDO 输入的电源。 在所述的关断情况下(具有高关断电流)、LDOIN 和 CVDD 为5.5V。 NPNB 为6.2V。在第一种情况下、NPNB 仅为4.95V。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否在唤醒 BQ 后启用了 TSREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为(不是福音):

    未配置时、NPNB 会保持较低的电压。  配置后、它会尝试保持较高的值。

    2. TX 线始终为高电平(或至少在配置后)。

    如果使用 UART、RX 是否保持低电平、从而使 BQ 芯片保持在 POR 中?

    如果使用 UART、您的 TX 线路是否通过 ESD 二极管反馈?

    NPNB 信号是反馈信号吗?

    此时、如果您通过关闭晶体管集电极电源来移除 LDOIN、我认为将 BQ 芯片置于其最低电流消耗状态并不是很有效。

    祝您好运!

    ~J