请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 您好!
如果我在 HV 和 LV 侧连接 BMS、但未唤醒 BQ、则关断电流大约为20µA μ A。 如果我在 LV 侧进行开关、导致唤醒并配置 BQ、关断电流在关断后增加到1.2mA。 通过停止 LDOIN 的通信和切换来执行关断。 为什么我们具有如此高的关断电流?
感谢你的帮助。
BR
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我在 HV 和 LV 侧连接 BMS、但未唤醒 BQ、则关断电流大约为20µA μ A。 如果我在 LV 侧进行开关、导致唤醒并配置 BQ、关断电流在关断后增加到1.2mA。 通过停止 LDOIN 的通信和切换来执行关断。 为什么我们具有如此高的关断电流?
感谢你的帮助。
BR
Christian
我认为(不是福音):
未配置时、NPNB 会保持较低的电压。 配置后、它会尝试保持较高的值。
2. TX 线始终为高电平(或至少在配置后)。
如果使用 UART、RX 是否保持低电平、从而使 BQ 芯片保持在 POR 中?
如果使用 UART、您的 TX 线路是否通过 ESD 二极管反馈?
NPNB 信号是反馈信号吗?
此时、如果您通过关闭晶体管集电极电源来移除 LDOIN、我认为将 BQ 芯片置于其最低电流消耗状态并不是很有效。
祝您好运!
~J