This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:可能的 RT8480等效产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3421, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120735/lm3421-possible-rt8480-equivalent

器件型号:LM3421
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

大家好、

我 在我们的工具中找不到用于 RT8480的 TI 直接等效产品。

您能否帮助确认 LM3421是否是可能的解决方案? 在我的初始检查中、我发现它正常。  

谢谢你。

此致、

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    请使用 TPS92692。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet、

    感谢您的回答。  TPS92692缺货、 TPS92691或 LM3421会怎么做?

    所需规格如下:
    1通道、Vin= 9至40伏、 Vout 最大45伏、最大输出电流= 3A

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它也能正常工作。

    -Sumeet