This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:使用带 DAC 的 MCU 的 UCC3895峰值电流模式控制方法

Guru**** 2502255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895, UCC28950, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121504/ucc3895-ucc3895-peak-current-mode-control-method-using-mcu-with-dac

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895UCC28950UCD3138

尊敬的先生/女士、我目前正在使用 UCC3895进行峰值电流模式控制 PSFB PWM 发生器。  

我阅读了数据表、并将电流传感器值设置为0-2V、频率25K、死区时间约为1us。  

关键是、对于高级控制算法、我需要将模拟值从 MCU 的 DAC 传递到 UCC3895、以便直接设置峰值电流值。  

但是、我不确定我是否正确使用它、方法是将值从 MCU 连接到 EAP 并短接 EAN 和 EAOUT。  

另一件事是、我看到所有参考原理图都在 CT 处使用晶体管、我不确定它是否用于在峰值电流下斩波电流、我只是复制了电路的一部分  

产生的影响。 我的晶体管设计能否按预期工作?  

能否帮助我检查此电路是否存在任何其他问题?  

非常感谢!  

此致

皮尔斯史·浙江坚  

电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    电流感应变压器用于感应变压器的初级电流。  它是在 H 桥的输入端测量的、在您的设计中仍然需要它。

    您可以通过在跟随器中设置电压放大器并控制 EA+引脚上的电压来控制峰值电流。  这似乎是您尝试的操作。

    以下链接将为您提供有关如何使用 UCC28950/1器件设计移相全桥的应用手册。 我认为此应用手册对您有所帮助。 本应用手册介绍了功率级和电流感应设置、环路补偿和斜率补偿。  本应用手册仅介绍了如何设置 UCC2895控制器。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    UCC3895专为模拟反馈而设计。  在使用 MCU 和 DAC 创建反馈时、据我所知、UCC2895没有应用手册支持这一点。

    德州仪器(TI)有一个数字电源控制器 UCD3138,它使用数字控制。  它已用于移相全桥。  下面的内容将为您提供使 UCD3138成为移相全桥控制器所需的固件链接。

     https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-PSFB#:~:text=Overview,optimization%20and%20programmable%20slope%20compensation。

    如果您想进一步了解 UCD3138并对此有疑问、  请在 e2e 中重新发帖、并在主题中添加 UCD3138、以便合适的应用工程师可以为您的问题提供支持。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Mike。

    首先、现在我了解可以通过 EAP 设置峰值电流、感谢您提供的信息。  

    其次、关于电流互感器、我有一个直流电流互感器、我可以获得0-2V 脉冲直流输出以进行斜坡处理、并在芯片中提供 CS、正如您提到的那样。

    第三、关于反馈控制、我通过在 MCU 内部执行诸如 PID 之类的操作来进行控制、通过数字接口提供电压或电流反馈到 ADC、设定点、MCU 将计算 PEAKCURRENT 的输出、该输出将设置为0-2V 到 UCC3890的 EAP。 因此、我猜不需要 UCC3895来执行斜率补偿。 但是、我认为 CS 是 UCC3895的峰值电流"反馈"、可以确保电流设置符合 EAP 要求、尽管系统电流和电压不确定、因为这些电流和电压由 MCU 内部的数字补偿器控制。  

    最后、我仍然想问一下电路中3906晶体管的相关问题、我不确定当我从电路中移除峰值电流控制时是否起作用。

    谢谢你  

    此致

    皮尔斯史·浙江坚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的电路、并相信3906 PNP 晶体管会导致振荡器时序错误。  因此、我不建议使用该电路。

    要设置斜坡引脚、我建议您使用 NPN 晶体管(Q1)以及电阻器 RH、RJ 和 RSLC、如 UCC3895数据表的下图18所示。

    此致、