This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:CCM PFC 传统升压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121577/ucc2818a-q1-ccm-pfc-conventional-boost

器件型号:UCC2818A-Q1

在 MOSFET 温度升高的情况下、我们如何通过微控制器关闭 PFC 或降低 PFC?

2、在输入电压降至185V 以下时、如何通过微控制器关闭 PFC 或降低 PFC?如何将 PFC 降额50%?

3.如何管理 CAN 上接收到的 LLC 电压和电流要求网?

4.我们如何管理或检测接地泄漏故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    感谢您的查询。

    对于第1点和第2点、您需要从微控制器控制 PFC 的 OVP/EN 引脚、由于这些是数字信号、因此您需要在 PFC 和 MCU 之间使用隔离器。 在第一种情况下、决策将基于温度传感器。  

    对于 LLC、请让我们了解您正在使用的 LLC 控制器的特定器件型号。 请以引用器件型号的新主题帖打开此主题。

    对于方案1、2和4、我们没有任何展示任何具有微控制器的系统级解决方案的参考设计。

    此致、

    Harish