This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:REGN 定期下降

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116326/bq25708-regn-drops-out-periodically

器件型号:BQ25708

您好!

我遇到了 REGN 引脚周期性下降的问题、充电器芯片也会重新启动并丢失所有配置。

REGN 引脚除了 VDDA 引脚和两个电阻(100k Ω 和59k Ω)来设置 ILIM_HIZ 外、不会驱动任何其他功能。输出端有一个2.2uF 16V 陶瓷电容。 6V 时、直流偏置降额会使我的电流为1.98uF

我绝不会超过50-60mA 的电流限制。

还有什么可能导致稳压器过载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有用、电路将使用以下 FET:

     有关4 NFET 的 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd17327q5a.pdf
    PFET www.vishay.com/.../si4435fdy.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您刚才提到 REGN 的输出上有2.2uF 电容器。 您是否还在 VDDA 上使用了推荐的1uF 电容器?

    当您遇到这种压降时、您使用的 VBUS 电压是多少?它是否发生在您使用的任何 VBUS 上?

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、1uF 也在那里。

    我还没有尝试过其他电压、但我要测试的电压是20V、输出电压是8.4V 或16.8V、具体取决于指示的是监控器微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    我已经在输入电压为5V、9V、12V、15V 的情况下测试了电路、并且 REGN 仍会定期下降。

    但是、同一电路板上的相同电路工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    加电后、CHRG_OK 是否为高电平?

    压降发生的频率和周期性变化有多大? 您是否禁用了看门狗计时器?

    如果充电器在175秒内没有接收到一个写入 MaxChargeVoltage ()或者写入 ChargeCurrent ()命令(可通过 REG0x12[14:13]调节)、则充电器包括用于终止充电的看门狗定时器。 当看门狗超时发生时,除了 ChargeCurrent()复位为零之外,所有寄存器值都保持不变。 电池充电暂停。 必须重新发送写入 MaxChargeVoltage()或写入 ChargeCurrent ()命令以重置看门狗计时器并恢复充电。 写入 REG0x12[14:13]= 00来禁用看门狗定时器也会恢复充电。

    我还建议在示波器上监控 VBUS、以查看在发生压降时是否有任何压降。  

    希望这对您有所帮助、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    CHRG_OK 引脚在5V (我的上拉电压)时稳定地处于高电平。

    压降 是周期性的、周期为184ms。 REGN 完全保持低电平50ms。 对于剩余的134ms、REGN 恰好为6V。 我还连接了示波器的屏幕截图供您参考。

    寄存器 ChargeOptions0的值为0x150B、应将 WDTMR_ADJ 位置为0b00、以禁用它。

    VBUS 稳定在20V、BATFET 没有输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    谢谢、这些时序可能会帮助我们了解正在发生的情况。 根据以下序列、我假设当转换器上电时、会出现一些故障、导致转换器复位。

    直流电源的上电顺序如下:
    VBUS 高于 VVBUS_Conven 后的50ms 后、启用6V LDO、并且 CHRG_OK 变为高电平
    2.输入电压和电流限制设置
    3.电池配置
    4.150ms VBUS 高于 VVBUS_Conven 后、转换器上电。

    根据您描述的条件、我看不到能够解释您的情况的特定故障条件、但最好确认这些情况- acov、ACOC、SYSOVP、BATOVP、电池短路

    您能否读回 ChargerStatus 寄存器(0x20h)以查看是否观察到任何故障情况?

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复。

    那么、如果我正确理解、问题是在转换器加电时向上裁剪(步骤4)?

    不幸的是、我已经尝试在重新启动序列后读取这些值-但似乎它们都转到了它们的重置值。 因此、在这些寄存器中没有任何有用的东西。

    还有什么可以检查的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    是的、这种情况似乎是这样的。 在前面的回答中、您提到"但是、同一电路板上的相同电路工作正常。" 您能解释一下吗? 这是否意味着该设计在其他地方工作、但该特定电路板不工作?

    我怀疑原理图或制造中的问题会导致转换器关闭、可能是由于引脚未接触、电感器或 FET 之一。 最好检查所有这些组件上的连接、并监控 SW1/SW2/VSYS/BATDRV 是否存在任何异常行为。

    您能否分享原理图供我查看?

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    可能是这种情况、但当通率悬停在25%左右时、我会说还必须有其他一些解释。

    请查看随附的充电器部分原理图。

    同时、我还将监控 FET 驱动器是否存在任何异常行为。

    e2e.ti.com/.../MiniDV-Charger_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    似乎我错误地测量了 CHRG_OK 引脚-实际上、当 REGN 电压下降时、CHRG_OK 信号下降到低电平。

    谢谢、此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="70944" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1116326/bq25708-regn-ders-out-reged-cereury/4141609#4141609"]但同一电路板上的相同电路工作正常。"

    该设计利用了两个由 MCU 协调的充电器 IC。

    一个电路板的两个充电器 IC 都能完美工作(尽管温度有点太高)、另一个电路板的一侧有此问题、另一个电路板的另一侧有此问题、另一个电路板的另一侧有此问题、或者其他电路板的两侧都有此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    感谢您提供更多详细信息和原理图。 我将在明天查看您的原理图、并告诉您是否有任何发现。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    我查看了您的原理图并将其与我们的 EVM 原理图进行了比较。 我只发现了一个问题- IADT 引脚上的电阻器为100K 欧姆、但您使用的是2.2uH 电感器。 使用该电阻器感测电感值。 对于2.2uH、我们应使用137kOhm 电阻器。 我相信对于100千欧、该器件认为您使用的是1 μ H 电感器。 这可能解释了转换器关闭的原因、也解释了为什么在某些电路板上会发生转换(我不确定您在那里使用的容差电阻器是多少)。

    您是否可以尝试将其替换为137K 电阻器并查看它是否可以解决此问题? 我知道第5页的引脚说明中有一个数据表拼写错误、即"对于2.2uH、电阻为100k Ω"。 这需要修复。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    我目前没有137kOhm 电阻器、但使用160k 和1MEG 并联。 组合电阻为137.9kOhm。

    然而,问题仍然相同。

    我还能检查什么?

    栅极充电电流是否可以触发 REGN 上的压降?

    谢谢、此致、

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    好的、不幸的是、这没有解决问题、但无论如何都应该解决。

    此时、我看不到原理图有任何其他问题、因此我建议您开始隔离组件(从 FET 和电感器开始)、以查看组件后面是否有"正常"板和"不良"板。 这将有助于缩小问题的范围。

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    我注意到、更换由 LODRV1 (我提供的原理图中的 Q9)驱动的 FET 有时会有所帮助。

    如果 Q9因任何原因受损并接地短路(我们正在进行首次量产、并且我们必须进行其他一些修改)、则会持续将 SW1短接至接地。 这种情况是否会引起这个问题?

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    这是可能的。 我将在星期一尝试重复这种行为、并让您知道我的发现。 我看不到您选择的 Q9 FET 有什么问题、因此可能会像您提到的那样短路。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    此问题是否有任何更新?

    谢谢、此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    我在我的工作台上设置了这个、看到了类似的行为、但并未完全复制。 我看到 REGN 下降50ms、但总周期为1.84s、而不是184ms。 我不确定是什么导致了这种差异、但这可能只是您的电路板和我的 EVM 之间的配置差异。

    无论 I 将 LODRV1、LODRV2、HIDRV1、HIDRV2或 BATDRV 短接至接地、都会发生此行为。

    我认为您的问题应该与制造/组装/返工期间的其中一个 FET 有关。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    我观察到、LODRV1、HIDRV1、LODRV2或 HIDRV2引脚对地短路。 我观察到的短路基本上会通过由引脚 LODRV1和 LODRV2驱动的 FET 将引脚 SW1和 SW2接地短路。

    这种差异能否解释您注意到的时间差异?

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    我的设置出现了另一个问题、导致了~2s 周期。 今天、我还尝试重现 SW1/SW2节点接地短路、它们不会重复您看到的行为。 但是、我将 BTST1/2短接至 GND、并且我看到 REGN 每隔~180ms 下降一次、就像您所做的那样、但 REGN 不会一直达到6V。 我认为您的问题肯定必须靠近电感器或 FET、但我无法在我的设置中重复。 我建议对您在每个引脚上看到的信号(LODRV/HIDRV/SW)进行范围分析、以进一步隔离问题

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    因此、借助这些新信息、我将提交一个新的稍作修改的设计、以更正我们在第一个版本中遇到的所有问题。 这样就不需要对这些较新的电路板进行手动干预。

    如果您的建议是正确的、我们不应该看到新设计的这些问题。

    我是对的吗?

    谢谢、此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    我同意电路板的手动修改似乎会引起一些问题。

    我已经查看过您的原理图、但没有发现任何问题。 另请确保您遵循数据表第67页上的布局指南。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    当新电路板准备好后、我将恢复任何更新

    谢谢大家的关注、

    Andre