This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:将 TPS62932设置为反相转换器

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121505/tps62932-tps62932-setup-as-inverting-converter

器件型号:TPS62932
主题中讨论的其他器件: TPS62933

你(们)好

我正在将 TPS62932设计为新产品。 我们在每个产品中都需要4个、如果它能很好地用作反相转换器、可能需要5个。

我们有16-22V 输入、需要在0.5A 输出时获得-15V 电压。

  您是否有任何将 TPS62932 或 TPS62933用作反相 转换器的原理图?

其他电源轨是直接 的、我已经使用 TPS62932进行了设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sorensen

    请参阅以下链接中的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-050053。 希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby。 感谢您的快速响应。 是的、这就是我要找的。 应该能够使用参考设计来设计我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、20V 输入无法获得-15V 输出。 它高于从 VIN 到 VOUT 的30V 总限值。

    '可施加到反相降压/升压转换器 IC 的输入电压小于输入电压
    可应用于同一降压转换器 IC。 这是因为 IC 的接地引脚连接到
    (负)输出电压。 因此、器件上的输入电压为 VIN 至 VOUT、而不是 VIN 至接地。
    因此、TPS62933器件的输入电压范围为3.8V 至30V–VOUT、其中 VOUT 为正
    值。"

    我必须在另一个部件中设计负极、或者为 +15和-15进行拆分设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Sorensen

    明白了。 您可能需要为该器件求助于 WV 团队。

    BR

    Ruby