This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:推荐 PN

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121622/tps63020-recommended-pn

器件型号:TPS63020

您好 TI  

    客户需求:降压/升压电源芯片:输入范围:大约2V ~ 5.5V、输出为5.5V、输出电流(非开关电流)高于2a、最好是3a。

     应用场景:5.5V 超级电容器至5.5V 输出。

   我向客户推荐 TPS63020、但 TPS63020的最大持续输出电流为2A。 是否有建议输出持续电流大于2A 的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     雨天好、

    似乎没有其他 TPS63XXXX 能够支持更高的输出电流。

    此致

    TAO