This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:LDO 静态电流

Guru**** 2514445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121441/tps7a05-ldo-quiescent-current

器件型号:TPS7A05

下面我对 LDO 的静态电流有疑问
1)数据表中提到的 I_Ground 电流是否为 LDO 的静态电流?
2) 静态电流是否与 LDO 的封装尺寸成正比? 如果是、...与较大封装相比、较小封装的 Iq 会有"很大的差异"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:  

    是的、列出的 Ignd 应该有静态电流。  

    对于第二个问题、这不一定是正确的。 可以假设较小的封装会对裸片产生更大的应力、但是差异可能非常小、可以认为可以忽略不计。 如果是这种情况、则 EC 表下会列出每个封装的 IQ 参数、以显示它们之间存在差异。  

    最棒的  

    Edgar Acosta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢