This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901输入与放大器;输出电压峰值

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121326/tps7a49-tps7a4901-input-output-voltage-hump

器件型号:TPS7A49

大家好,我对实验过程中发生的现象有一个挑战。(Vin =5.5V,Vout=5V)

我尝试在更改软启动电容器时找到差异。 实验很成功。

但是、也发生了一些情况。 当我们打开 CSS 时、图形中没有峰值。

(CSS=开路,Iload = 150mA)(黄色:输入电压,紫色:输出电压,绿色:VSS)

当我们放置100nF 软启动电容器时、输入电压处会有一个峰值。

(CSS=100nF、ILOAD=150mA)(黄色:输入电压、紫色:输出电压、绿色:VSS)

因此、我们尝试再次将其悬空、以更明显地找到峰值。 我们可以找到这两者的峰值

(CSS=开路、Iload = 150mA)(黄色:输出电压、紫色:输入电流、绿色:输入电压)

(CSS=220nF,ILOAD=150mA)(黄色:输出电压,紫色:输入电流,绿色:输入电压)

我 想知道为什么会发生这种嗡嗡声。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taron、  

    如果 Vin 在启动时保持高电平、您是否仍然看到此问题?

    最棒的

    Juliette