This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电容 LDO

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120895/lp5907-output-capacitor-ldo

器件型号:LP5907

您好!

数据表指示输出电容器不应高于10uF、

假设输出包含并联的附加电容器,是否存在更高的换向 电容器的问题? 还是15uF?

对绩效的影响是什么?

此 类容量是否会影响电源稳定性?  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、  

    我将为您研究这个问题。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、  

    由于您将在超出数据表规格的情况下工作、因此我们无法保证数据表上针对您的应用提供的任何内容。  

    将输出电容器增加到大于10uF 会导致稳定性问题、从而对您的应用造成损害。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,就容量而言,我是否应该考虑 LDO 输出的所有并联电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    需要考虑连接到输出端的任何电容器。  

    最棒的

    Juliette