This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:用于超级电容器充电的直流/直流转换器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121311/lm5116-dcdc-for-supercap-charging

器件型号:LM5116
Thread 中讨论的其他器件: LM5117PSPICE-FOR-TI

系统沿着导轨行进、该导轨在距离 X 处通电、在距离 Y 处断电、然后重复。 接通电源后、产生的占空比为3或6秒、不接通电源时为15或30秒(两个选项取决于系统安装)。  因此,我计划使用超级电容器来维持功率。 为了支持超级电容器、我需要一个40-80V IN 和5V @ 5-7A OUT 稳压/上限电流(5-7A 时)、类似于 LTC7801。

LTC7801可能可以正常工作,但它是一个庞大而昂贵的部件。

MPS MP2908/MP9928具有正确的功能,但输入电压不够高。 我可能能够使其与栅极驱动器和双电源(MP2908的低电源)配合使用,但这会变得有点像…

LM5116可以正常工作、但不确定电流限制是否能够根据需要正常工作。 它能否在为超级电容器充电时保持最大5V 的恒定电流(7安培)、然后在电容器充电后保持5V 电压(类似于锂离子电池充电器的工作方式)?

想知道是否有 LED 电源、电池充电器或其他创意方案可以发挥作用。