This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:单点校准意味着什么? 环境温度如何影响 AIN/APWM 功能?

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120964/ucc21750-q1-what-does-single-point-calibration-means-how-the-ambient-temperature-affects-ain-apwm-function

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

 在这张图片中、单点校准可以将精度提高到±1%、校准是否可以在25°C 下校正某些偏移? 该图的温度意味着什么? 它只是 NTC 的温度还是 UCC21750的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jass、

    感谢您参与 E2E、

    是的、25度单点校准有助于校正系统中的任何偏移。 温度是 NTC 测量的“环境温度”,并作为 AIN 电压馈送至 UCC21750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、当 NTC 测量的环境温度为125度时、UCC21750是否处于相同的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该校准、是的、UCC21750在 NTC 处的温度也相同。 在实际系统  中、UCC21750温度可能与 NTC 温度不同、具体取决于其相对于电源模块的放置位置。

    希望这对您有所帮助。 如果这回答了您的问题、请按 绿色按钮告知我。