This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:是否具有电流限制阈值、谷值变化

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121338/tps53515-does-it-have-for-current-limit-threshold-valley-change

器件型号:TPS53515

你(们)好  

数据表中

电气特性-->电流限制阈值,Valle

RTRIP = 52.3k kΩ Ω-->三保持值的范围为10.1-12-13.9A  

 是否会影响这种微小变化的因素?

或该值在生产差异上添加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    最重要的影响因素是温度。 因此、我们保证它在自然通风条件下的工作温度范围为-40°C 至85°C