This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A-Q1:查找有关时基故障率和故障模式的文档。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, TL5001A-Q1, UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120157/tl5001a-q1-looking-for-a-document-about-fit-rate-and-failure-mode

器件型号:TL5001A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903-Q1UCC21530-Q1LM2903

您好、TI 专家、

由于客户的要求、我正在查找有关 FIT 率和故障模式的文档。

实际上、我在产品页面中找到了有关 LM2903-Q1的相同文档、但我无法找到 TL5001A-Q1 UCC21530-Q1的文档

e2e.ti.com/.../LM2903_2D00_Q1-Functional-Safety-FIT-Rate_2C00_-FMD-and-Pin-FMA.pdf (这是我查找的文档。)

您能否查看此文档以了解这两个器件? (TL5001A-Q1和 UCC21530-Q1)

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    对于 TL5001A-Q1、 我们在此处提供了数据: 质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的支持。

    我检查了您提到的链接、但我找不到所需的数据。

    实际上、我想找到下面的内容、您可以在 LM2903-Q1产品页面上看到它。 (关于 FMD)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您联系 E2E。 我们的专家将查看您链接的文档、了解我们为 UCC21530-Q1提供的类似材料。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持。

    实际上、我想了解有关2个 IC、UCC21530-Q1和 TL5001A-Q1的文档。 您还可以查看 TL5001A-Q1吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们的器件专家将能够对 UCC21530-Q1发表评论。 然后、我们将把该主题重新分配给负责 TL5001A-Q1的团队。 如果您希望两个团队并行处理该请求、我建议开始新的主题、仅标记 TL5001A-Q1器件、以便将其分配给负责该器件的团队。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请参阅此页面 :https://www.ti.com/product/UCC21530-Q1 

    UCC21530Q1的功能安全文档有一个请求按钮。 它位于 产品详细信息部分的正下方。

    此致、

    Krystian