This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R050:是否有办法复位 FAULT 引脚?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R050, TMS320F28379D, LMG3411EVM-018, LMG34XX-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119723/lmg3411r050-is-there-a-way-to-reset-fault-pin

器件型号:LMG3411R050
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DLMG3411EVM-018LMG34XX-BB-EVM

您好!

我们有一个使用 LMG3411R050的全桥电路、该电路在故障 LED 激活(故障引脚低电平有效)时无法接收 PWM 信号。 这些开关由12V 隔离式电源供电。  我们尝试重置所有隔离式电源、它们工作正常。 但我们无法复位 FAULT 引脚。

是否有办法复位 LMG3411R050的 FAULT 引脚?

注:

  1. 开关未烧坏。 到目前为止、全桥尚未在高功率下进行测试。
  2. 微控制器的 PWM 信号(TMS320F28379D)是可用的、但不能到达 GaN 开关、因为 FAULT 信号与 PWM 进行 AND 运算以提供保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    LMG3411R050器件的 FAULT 引脚在每次器件断电(切断 VDD 的电源)时或通过将 IN 引脚设置为低电平超过350us 来复位。

    下面是 LMG3411R050数据表中的一个图、其中显示了用于复位的正确时序图:

    希望这对您有所帮助、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    电路板通电一整夜、但故障仍然存在。 一旦电路板再次通电、故障 LED 就会亮起。

    我们使用的设计与 TI 用于 LMG3411EVM-018的设计相同。

    现在、正如您所建议的、我将尝试将 IN 引脚设置为低电平、并查看故障是否复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在启动期间由于任何原因触发了 FAULT 引脚、它将保持低电平、除非复位。 根据您的消息、您的启动顺序似乎存在问题。

    不过、现在、正如您提到的、我将尝试使用 IN 引脚复位 FAULT 引脚、看看这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind、您好!

    请问您使用的是哪种硬件? 如您所述、我们提供 LMG3411EVM-018和 LMG34XX-BB-EVM 主板、它们彼此兼容。 您是直接使用系统还是自行使用?

    如果我可以获得有关您的硬件设置的更多信息、我可能会为您提供更多技术帮助。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我们有自己的电路板、但我们使用的是与 LMG3411EVM-018相同的设计。 LMG34XX-BB-EVM 是降压转换器、而我们的设计用于全桥逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、您在前面提到了一个正在触发的故障 LED、您是指物理 LED 照明还是引脚名称?  LMG34XX-BB-EVM 主板具有多个 LED、其中一个用作故障指示  灯、但 LMG3411EVM-018子卡不会。 您澄清了自己制作的全桥主板、因此我想知道您是否还包含 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是用于故障指示的物理 LED。 我使用了互补 PWM 电路、通过 LMG34XX-BB-EVM 主板生成50ns 死区。 故障 LED 与  LMG34XX-BB-EVM 主板上的连接位置完全相同。 我可以在该电路的末尾看到具有死区的互补 PWM、然后它会进入数字隔离器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已了解、您是否能够通过如前所述将 IN 引脚设置为低电平来在启动后手动复位器件的 FAULT 引脚? 如果是、这是否解决了任何问题、或者故障引脚是否立即返回到触发状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我无法通过将 IN 引脚设置为低电平来复位 FAULT 引脚。 FAULT 引脚立即返回到触发状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够提供此案例的原理图和/或测试程序? 这将非常有帮助。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    这是半桥原理图。  它复制到逆变器的另一个半桥。

    Half Bridge Schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先要做的是检查 VDD、LDO5V、FAULT 和 VNEG 引脚、以验证它们是否正确报告。 接通系统电源后、测量 C123和 C140上的电压、以验证 VDD 是否处于正确的工作规格范围内(介于9.5和18V 之间)。 然后跨 C125和 C141进行测量、以查看每个 LDO5V 引脚是否输出5V 电压、对 VNEG 引脚上的 C136和 C145执行相同的操作、该引脚的输出电压应为-14V。 最后、在到达与门 U21A 之前、分别尝试测量每个故障信号。 这将告诉我们问题是与外部故障电路有关还是与器件本身有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach、我将按照您的建议测试电路板、并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我按照您的建议进行了测试。 所有 GaN 开关上的 VDD 电压都在运行规格(大约 12.5V)。 但是、某些开关在电容器上没有 LDO5V 输出、而另一些开关没有 VNEG 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我提供您制作的主板的更多原理图详细信息、包括每个器件的电源? 我认为这可能是你的问题的一部分,我想进一步调查。