This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:查找电流限制 IC

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121125/tps22948-find-current-limit-ic

器件型号:TPS22948

你(们)好

请帮助建议 AP2331的 P2P 替代方案是最佳方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    我们目前没有适用于 AP2331的 P2P 解决方案。  

    我推荐使用 TPS22948的原因有很多、包括其开/关控制、故障指示和小封装尺寸。

    我无法在 e2e 上共享比较表、但如果您想访问 e-higgins@ti.com、我可以发送一些内容。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    请帮助提供 FPF2595替代方案

    具有 可调节限流控制的 FPF2595 IntelliMax 28V 过压、过流保护负载开关(慕斯顺便说一下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    您可以查看我们的 Efuse 产品系列、该产品系列适用于满足28V 输出电压的器件。  

    基于 类似的功能、我将介绍 TPS25210器件。  

    如果您有任何其他问题、我也会在该器件的 Efuse 应用工程师中遇到问题。

    为了 使其他用户更容易找到您的问题、请在将来您对其他设备有疑问时开始新的帖子、谢谢!

    此致、  

    Elizabeth