This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ7694003DBTR 睡眠

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115212/bq76940-bq7694003dbtr-sleep

器件型号:BQ76940

尊敬的  

  

该方案使用两个940芯片、其中一个用于 I2C 通信。 在工作过程中、一个940人睡觉、另一个940人工作

2.当客户实际使用它时,没有恒定功率,12V 电压将突然掉电,这可能导致940人在正常模式下继续工作

现在、我们需要帮助 来解决这个问题、以便在12V 突然断电时、940都可以休眠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您是否有我可以查看的原理图?  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ76940_5F00_U-SCH.pdfPlease请参阅以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢您提供原理图。 我对你的第二点有点困惑。 当客户实际使用哪个器件时? 将恒定功率转换到哪里? 您谈论的是什么12V? 请您详细说明一下。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个 BQ76940、外部12V 电源、一个 Noraml 模式、另一个运输模式。当外部电源关闭时、我们需要两个部件在电池电源的运输模式下工作。但是、始终有一个部件在正常模式下工作。 那么、当外部电源关闭时、我应该对两种运输模式一起做什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    要从正常模式进入运输模式、您需要从主机控制器向 AFE 发送信号。 数据表的第8.4.2节对此进行了说明。 我们不建议采用任何其他方式进入运输模式。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,感谢您的帮助。

    还有另一个问题、这个系统配置是否有任何问题会导致 高温下的采集值为0?

    您能否帮助检查上述 SCH 是否存在任何问题?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我对你的意思有点困惑  

    [引用 userid="494157" URL" URL"~//superv/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115212/bq76940-bq7694003dbTR-SLEEP/4156150#4156150"]高温下的采集值为0

    不过、您的原理图看起来不错。 确保遵循数据表中的布局建议。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电和放电测试中、客户发现7个电芯的收购跳至零(其中两个: 一个可以重复采集充电和放电后跳至零的电芯约20分钟、另一个可以重复采集充电和放电后跳至零的电芯约1小时)。 在客户现场、拆解2个原型并使用万用表测试 PCBA 中是否存在故障焊接(在两个中均未检测到故障焊接)。

    2.将细胞采集的零点跳跃样本带回公司进行分析,该现象在室温下再次出现。 每一个(总共四个)都被监控了大约2小时、但零跳转现象并没有重新出现。

    3.用热气枪加热 PCBA 上的76940后(热气枪的最高温度打开至100℃、实际芯片端应远低于100℃)、可以再现细胞采集零跳跃现象。 初步怀疑芯片在高温下异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的解释。  

    某些故障会导致电池上的电压读数为零。 哪个器件上的哪些 VC 输入显示了此行为? 您能否在进行零电压测量采集时检查 SYS_STAT 寄存器和 FET 状态? SYS_STAT 可能会显示正在发生故障、这可能会导致此行为。

    谢谢、
    Caleb