This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:TLVM13660能否灌入电流? 如果是、灌电流的限制是多少?

Guru**** 2531090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120998/tlvm13660-can-tlvm13660-sink-current-if-so-what-is-the-limit-of-sink-current

器件型号:TLVM13660
主题中讨论的其他器件: TPSM63606

大家好、

我想使用 我们的 TLVM13660替换 TEC 解决方案中的 LTM8064。 请参阅下图。 客户使用2 * LTM8064更改当前方向。  我们的 TLVM13660是否可以在该应用中工作? 您在这方面还有其他建议吗?

 

非常感谢  

陈锦芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一个附加问题。

    TPSM63606能否在此电路中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    TLVM13660和 TPSM63606不能在稳态基础上灌入电流。 但是、LTM8064不应(它是一个降压模块)。 您能否提供有关该应用的更多详细信息?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    TEC 是 指热电冷却器、通常由直流供电。 它将是冷却器或加热器、具体取决于电流的方向。 因此,客户使用2*LTM8064 (输入电压为24V)作为电源。 通过使一个 LTM8064的输出电压比另一个高5V、电流方向将发生变化。 此外、LTM8064 具有拉电流和灌电流输出电流功能、因此可以像 上图那样进行配置。

    因此、我想知道我们的降压模块是否支持此应用。  

    非常感谢

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    我怀疑 TLVM 能够在稳定的级(即作为升压稳压器反向运行)中灌入电流。 我 看到 LT 模块具有2象限运行特性。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

     TPSM63606呢? 您对可支持此功能的降压模块有什么建议吗?  

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM63606的行为相同。 它们不是为灌电流能力而设计的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TEC 驱动器的应用报告:

    https://www.ti.com/lit/an/slva677/slva677.pdf