This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:原理图设计审查

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120988/lmz22010-schematics-design-review

器件型号:LMZ22010

您好!

请查看随附的使用  LMZ22010TZ/NOPB 设计的原理图。

      

此致

Nikhitha Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总的来说、原理图看起来不错。

    什么是 L13和 L14铁氧体磁珠? 它们的用途是什么?
    输出端的铁氧体磁珠可能会降低负载瞬态性能。

    此外、R537的电阻值最好为1千欧。 您能否为3.3V 原理图的反馈电阻器使用较低的值?

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L13和 L14是铁氧体磁珠。  

    R535和 R537使用较小值的电阻器进行了更新。 如下所示。 请仔细阅读。

    此致

    Nikhitha Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhitha、

    原理图看起来不错。
    除了我之前关于在输出端添加铁氧体磁珠的评论。

    请在可用时发送布局以供审核。

    此致、

    Yitzhak